This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:采样率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/792191/pcm3168a-sampling-rate

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

大家好、

我的客户希望使用 PCM3168A。

他们希望在 I2C 和硬件控制模式下运行它。  它们的 SCKI 为12.288Mhz、而 FS 为48K、提供256fs。  
它们将需要以单速率运行、所有通道都在 DIN1/DOUT1上输入/输出。
在数据表中,它提到“根据系统时钟和采样时钟之间的检测倍数,采样模式自动设置为单速率(512 fs 和768 fs)、双速率(256 fs 和384 fs)和四速率(128 fs 和198 fs)。”

这是否意味着、考虑到我们的 SCKI 和 FS 速率、当我们处于硬件控制模式时、它们只能使用双速率?
谢谢、Joey
我正在考虑在 I2C 和硬件控制模式下运行它。  我们的 SCKI 为12.288Mhz、FS 为48K、提供256fs。  我需要以单速率运行、所有通道都是 DIN1/DOUT1上的输入/输出。
我在数据表中看到,“根据系统时钟和采样时钟之间检测到的倍数,采样模式自动设置为单速率(512 fs 和768 fs),双速率(256 fs 和384 fs),四速率(128 fs 和198 fs)。”
这是否意味着在硬件控制模式下、考虑到 SCKI 和 FS 速率、我将只能使用双速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    PCM3168 在 ADC 工作模式下支持两种采样模式(单速率和双速率)、 在 DAC 工作模式下支持三种采样模式(单速率、双速率和四速率)。 默认情况下、根据系统时钟频率与采样频率之比自动选择采样模式[例如:256fs 和384FS]的双速率。  

    因此、默认情况下、您将能够使用考虑 SCKI 和 FS 速率的双速率。 我假设您是指默认设置中的 HW 模式。  

    最后、您能否概述此系统中使用的 PCM3168的总体方框图/要求? 谢谢。

    此致。
    Ravi