This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23BIPWRVS:quot;vS"后缀是什么意思?

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791166/tlv320aic23b-tlv320aic23bipwrvs-what-does-vs-suffix-means

器件型号:TLV320AIC23B

您好、e2e、

美好的一天!

我们有一位客户询问器件型号 TLV320AIC23BIPWRVS 中后缀"VS"的含义。

数据表中没有有关此方面的信息。

提前感谢您的支持。

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我在我们网站上的任何位置都看不到该可订购器件型号。  (请参阅下面的内容) 您能告诉我他们在哪里看到了此可订购产品吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    客户拥有2K 的 TI 卷带器件 TLV320AIC23BIPWRVS、生产日期代码为1514、如下所示。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术、

    据我所知、这是 TLV320AIC23BIPWR 的汽车版本。 器件应标有"AIC23BIQ1"是否正确?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、


    你好。
    我们要求客户发送 最重要的照片、您是对的!
    "Q1"  适用于汽车选项。

    非常感谢 您对此的支持。


    此致、

    艺术