This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:如何关闭 TPA3244?

Guru**** 2530000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, TPA3221, TPA3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791313/tpa3244-how-to-shut-down-tpa3244

器件型号:TPA3244
主题中讨论的其他器件: TPA3221TPA3245

团队、

TPA3244似乎没有关断引脚。 您能否让我介绍如何关闭此器件? 谢谢。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    Robert 和 Alix 将稍后跟进您有关 TPA3244问题的问题。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    TPA3244具有一个复位引脚、此引脚可关闭输出开关。 器件仍将处于"打开"状态、但处于低功耗模式。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着、如果 RESET 保持低电平、器件将保持低功耗模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    正确! 复位为低电平有效。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Robert。 一个问题、在低功耗模式下、它是否仍然有声音? 这是为了避免噼啪噪声。 我们需要先关闭设备、然后再打开电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    问得好。 如果我记得、在低功耗模式下打开器件时、弹出的内容应该更少、然后再进入正常运行模式。 但系统中仍会有一些弹出。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、太糟糕了、还有其他改进方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    嗯、你实际上有几个选项。 第一个选项是在 LC 滤波器上获得容差较低的电感器和电容器。 它们与启动和关断期间的直流失调电压的匹配程度越低。

    TPA3221具有比 TPA3245更低的 PoP。

    此致、
    Robert Clifton