This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760直流检测

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791621/tas5760m-tas5760-dc-detection

器件型号:TAS5760M

尊敬的先生:

我们知道 TAS5760具有直流检测功能、可在直流进入时保护放大器。

问题是:客户想要证明该功能是否正常工作、您是否知道如何测试它?

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它是数字输入器件、因此测试并不容易。 因此、该项目不是建议的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩-圣、

    对于 DCE 保护测试、我建议通过 I2C 禁用内部高通滤波器(0x02数字控制寄存器[7])、并输入较低频率作为输入信号。
    但是、我从未实际尝试过该测试。

    此致、
    加藤