This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131D2在生产过程中、没有声音输出6%、请帮助检查原理图是否错误?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790525/tpa3131d2-tpa3131d2-in-the-production-process-there-is-6-no-sound-output-please-help-to-check-whether-the-schematic-is-wrong

器件型号:TPA3131D2

TPA3131D2在生产过程中、没有声音输出6%、请帮助检查原理图是否错误?

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您还有什么建议吗? 我们的产品为500件、发现6%无声音输出。 只有当我们取下 c65、C71、C76、C79时、它才可以工作。 我们不知道为什么? 我们需要该电容来提高音质。 当我们计划使用 MP 时、请尽快解决。 我们希望您能派技术人员到我们公司现场解决问题、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    您能向我展示有关6%故障的更多详细信息吗? 什么是故障行为?


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的产品为500件、发现6%无声音输出。 只有当我们取下 c65、C71、C76、C79时、它才可以工作。 我们不知道为什么? 我们需要该电容来提高音质。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我知道根本原因:您选择的电感器具有过低的饱和电流、这使得它在加电充电步骤期间饱和(短路)、然后触发 OC 故障。 解决此问题的简单方法是使用更大的饱和电感器(大于2A)。

    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有特定的推荐电感规格和类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以参考 EVM 电感器规格