This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:10x I2S 混频器

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791472/tlv320aic3262-10x-i2s-mixer

器件型号:TLV320AIC3262

您好!

我想在 8个单声道 I2S 或4个 sterero I2S 输出信号处混合多达10个单声道 I2S 信号(或5个立体声或某些 TDM I2S)。

我不知道 TI 是否有任何组件允许这样做、如果不允许、请告诉我最好的候选器件、因为它有限制。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlos、

    TLV320AIC3262无法混合10个单声道信号、遗憾的是、我们的产品系列中没有能够实现这一目标的器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、有一个 DSP 可以做到这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Andy Peters 的说法]确实有一款 DSP 可以做到这一点吗?

    [/报价]

    其他制造商的某些器件型号可混合多达48个数字通道。 因此、我认为从技术上讲、这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、产品系列中的什么器件可以混合更多数字通道?
    这些数字通道是来自某些单声道 I2S 输入还是来自多通道 TDM I2S、这一点无关紧要。