This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:PUREPATHCONSOLE 3.

Guru**** 2583285 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791666/tas2770evm-purepathconsole-3

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770PUREPATHCONSOLE

你(们)好

我们很久以前就购买了 TAS2770 EVM 来验证音频放大器。 当我们获得 EVM 时、我们在 TI 客户中心申请了 PUREPATHCONSOLE 3。 但我们仍在等待软件进行评估。 请做必要的事,因为这对我们来说是相当紧迫的。

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、R.Sivasuryan、

    我们的软件团队提到、您的公司只有一个请求、并且该请求已获得批准。 能否在 www.ti.com/.../securesoftwarehome.tsp 中验证 您是否已访问 PPC3?

    如果没有、您能否提供您的电子邮件地址以授予您访问权限? 如果您不想在此论坛中共享电子邮件、可以使用我们的 E2E 聊天。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供电子邮件。

    软件团队已授予对 PPC3的访问权限。 您应该能够在30分钟内下载它。

    如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     感谢您的快速支持。 我将检查并下载它。

    谢谢

    R.Sivasuryan