This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0213:将 TPA0213DGQR 的 PowerPAD 连接到 GND

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA0213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791701/tpa0213-connect-powerpad-of-tpa0213dgqr-to-gnd

器件型号:TPA0213

您好!

我可能忽略了数据表中的信息、但我可以将该放大器的散热焊盘连接到 GND 还是在内部连接到其他网络?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    是的、TPA0213上的 PowerPAD 可连接到 GND。
    实际上、这就是我们在 EVM 上所做的工作 :www.ti.com/.../slou094.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器