This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 四种不同电压8V、6V、3V 和0V 之间的电压多路复用器、可通过1.8V 控制引脚实现单输出。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, TMUX6104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791477/voltage-mux-among-four-different-voltage-8v-6v-3v-and-0v-to-single-output-with-1-8v-control-pins

主题中讨论的其他器件:CD4052BTMUX6104

您好、E2E 团队、

我的客户正在寻找具有1.8V 控制引脚的8V、6V、4V、0V 单输出电压多路复用器解决方案。 下面的控制引脚编号已填充。

输出电流小于100uA。 可用的电源为8V、因此可以 将6V 和4V 作为多路复用器输入上的分压器。

此应用的最佳器件解决方案是什么?

目录额定值可以、但汽车额定值器件已被预填充。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、

    我找不到满足您所有要求的器件。

    如果您使用 TMUX6104或 CD4052B 等器件、您似乎需要在控制逻辑引脚上使用电平转换器来支持1.8V 逻辑控制。

    我们会将您的反馈提交给我们的产品定义人员、您希望器件具有8V 电源并支持1.8V 逻辑。

    谢谢、
    Adam