This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5733L:tas5733l

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791520/linux-tas5733l-tas5733l

器件型号:TAS5733L

工具/软件:Linux

大家好、我使用的是 TAS5733l 放大器。 但通道1寄存器增益(0x08)会覆盖到0x00 (从0x00C0开始)。

我要附加执行初始化的头文件。  

任何人都可以帮助您了解为什么该值会覆盖 automatically.e2e.ti.com/.../tas5733l.zip

谢谢、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您所连接的脚本使用 I2C 突发模式、0x08寄存器配置为0x00c0、如下所示。

    如果要覆盖到0x0000、则应为{CFG_meta_burst、3}、{0x08、0x00}、{0x00、 0x00}。

    RDGS、

    Matthew