This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:能够驱动16或32欧姆负载

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2029D1, TPA2028D1, TPA2018D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790994/tpa2028d1-capability-to-drive-16-or-32-ohms-load

器件型号:TPA2028D1
主题中讨论的其他器件:TPA2029D1TPA2018D1

大家好、社区

TPA2018D1、TPA2028D1或 TPA2029D1是否可用于驱动32Ohm 负载? 我不确定、因为数据表仅提及使用高达8欧姆的负载。  

如果可能、放大器可向32欧姆电阻提供的最大输出功率是多少?

谢谢、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephan、

    欢迎使用 e2e。
    这些器件可以使用更高的阻抗负载、这没问题、不过输出功率会降低。
    今天稍后我将分享32欧姆负载的估计输出功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、

    我使用 TPA2029D1EVM 获得了以下功率值:
    - 32 Ω 负载// VDD = 5V // THD+N = 1%// PoUT = 387.2mW
    - 32 Ω 负载// VDD = 5V // THD+N = 10%// PoUT = 477.3mW

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的快速回答。

    此致、

    Stephan