This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:回波消除

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/791338/tas5805m-echo-cancellation

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

你好

     如果客户使用 TAS5805的 SDOUT 来 消除回波。 我们是否有用于回波消除的参考原理图或连接? TAS5805是否有任何具有用于 DSP 编码的回波消除功能的 I2S 格式 ? 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Sdout 出的 I2S 格式与 TAS5805中的格式相同。 因此、SoC 需要 I2S 接口来接收该数据。

    此致、
    Alix Wan。