This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:将 PLL 插入内部时钟(3线 PCM)

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790855/pcm5102a-bck-pll-to-internal-clocks-3-wire-pcm

器件型号:PCM5102A

尊敬的先生。

我的客户对 PCM5102A 感兴趣、并将 PLL 插入内部时钟(3线 PCM)

使用。

表11显示了与采样频率和 BCK 的关系。

我不确定32和64的数量。

这些数字的含义是什么? L+R=32位和64位?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。  

    很抱歉再问你。  

    数据表描述为:  

    如果加电时没有外部 SCK、内部 PLL 提供内部 SCK。  

    我想、在 LRCK 16周期期间、SCK =低电平将需要激活

    这是什么?  

    请再次提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    32和64是位时钟乘法器。 例如,如果 fs =48kHz,则表示在2个通道上有16位数据,则 bck=32*fs =1.536MHz。 如果2个通道上有32位数据,则 bck=64*FS。 = 3.072MHz。

    如果您使用3线模式、则 SCK 应接地。

    谢谢!
    Paul