This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:TPA3255-Q1输入音频信号

Guru**** 2766175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790672/tpa3255-q1-tpa3255-q1-input-audio-signals

器件型号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3255EVM

大家好、

我´m TPA3255-Q1设计新的音频放大器、我想像数据表器件的第10.2.4段(第28页)所示那样在 PBTL 模式下对器件进行配置、我对如何连接 INP_A 和 INPUT_B 上的音频输入信号有疑问、 因为我想向器件应用单声道音频信号、这是可能的吗? 还是应该将该单声道信号转换为差分音频信号?

提前感谢。

此致

奥里奥尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、客户:

    我的理解是、它们是来自音频源的差分信号。 此外、我的同事 Robert 将在之后继续为您提供支持。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oriol、

    别名正确。 TPA3255-Q1器件需要具有差分信号。 您可以查看 TPA3255EVM、了解我们如何使用运算放大器创建差分信号。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix 和 Bobert、

    非常感谢您的回答、我将遵循评估板上应用的解决方案。

    此致
    奥里奥尔