This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM 的 I2S 连接问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788501/tas3251evm-i2s-connection-problem-with-the-tas3251evm

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

您好!

我有两个 TAS3251EVM 电路板、它们都有相同的连接问题。 我已安装 TIAudDriver.exe、器件在器件管理器中列为"TI USB 音频 UAC2.0"。 我还可以将其设置为具有48000Hz、16位的声卡。 热插拔时、Pure Path 3软件会在底部通知我"成功执行分频器滑板"、指示灯从红色变为绿色。

但是、如果我要执行此操作、系统会检查"I2C 错误:与器件通信时出错。 请确保 EVM 已连接。" I2C 似乎不工作。 我尝试了两种不同的 EVM。

有什么想法吗? 系统是采用 Windows 10 Enterprise 的 Lenovo Thinkpad 64位系统。

BR、

基连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kilian、Robert 将跟进您的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kilian、

    更确切地说、TAS3251EVM 能够成功连接到 PPC3 GUI。 只有在您通过系统检查时、您才会看到 I2C 错误?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    正是这样、PPC3可以识别电路板、但在系统检查期间以及在我需要时开始调优或操作 DSP 的任何参数时、会发生 I2C 错误。

    BR、Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kilian、

    让我们尝试确定这是软件问题还是硬件问题。

    在寄存器映射中更改寄存器时、您是否会看到此 I2C 问题?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我尝试从数据表中发送 sampel skript、但没有成功。 我可以操作寄存器映射中的一些寄存器、但我不确定这对放大器本身是否有任何影响。

    BR、Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kilian、

    您是否安装了 J19?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kilian、

    更重要的是、地址应为0x94或0x96、具体取决于您是否安装了 J19。 不是0x90。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您能不能这么善良、请告诉我什么是"J19"?

    BR、Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kilian、

    J19是 I2C 地址选择跳线。 决定 TAS3251地址是0x94还是0x96。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    完美! 我更改了 J19并进行了 I2C 通信、在我将 J8更改为 USB 后、声卡问题得到了解决。 遗憾的是、系统在此冻结。 我可以看到与示波器进行了一些 I2C 通信、但 PPC 绝不会将此弹出窗口保留。

    BR、Kilian