主题中讨论的其他器件: TAS3251
您好!
我有两个 TAS3251EVM 电路板、它们都有相同的连接问题。 我已安装 TIAudDriver.exe、器件在器件管理器中列为"TI USB 音频 UAC2.0"。 我还可以将其设置为具有48000Hz、16位的声卡。 热插拔时、Pure Path 3软件会在底部通知我"成功执行分频器滑板"、指示灯从红色变为绿色。
但是、如果我要执行此操作、系统会检查"I2C 错误:与器件通信时出错。 请确保 EVM 已连接。" I2C 似乎不工作。 我尝试了两种不同的 EVM。
有什么想法吗? 系统是采用 Windows 10 Enterprise 的 Lenovo Thinkpad 64位系统。
BR、
基连