This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:待机模式功耗降低计划、只留下 PVDD 电压

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790512/tas3251-standby-mode-power-consumption-reduction-plan-leaving-only-pvdd-voltage

器件型号:TAS3251

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 TAS3251。

他们正在设计产品待机的电源电路。

按照以下顺序启动待机并关闭数字前端和功率级。
1.停止音频播放。
2.通过将/RESET_AMP 引脚设置为低电平来禁用放大器输出级。
3.通过将寄存器0x03的位0 (右)和位4 (左)设置为"1"来使左右 DAC 通道静音。
4.可选:将 DAC 置于低功耗模式寄存器0x02中。
5.可选:移除所有电源轨的电压。

如果他们使用以下条件、他们是否有任何问题?
PVDD_A / PVDD_B:24V
GVDD_A / GVDD_B:0V
DAC_DVDD/DAC_AVDD:0V
 仅保留 PVDD。

他们是否需要在步骤4中设置断电请求?

而且、电源开启/关闭时、您是否有任何条件或时序?
当它们始终使用 PVDD 打开时,GVDD_A/GVDD_B/DAC_DVDD/DAC_AVDD 将受到控制。

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马苏木托-圣、

    此电源状态没有问题、PVDD 可始终保持该状态。

    PVDD 始终开启时、另一个电源轨序列与数据表说明保持一致。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、

    感谢你的答复。
    我了解并将通知我们的客户您的信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto