This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1662:短路保护

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790805/opa1662-short-circuit-protection

器件型号:OPA1662

您好!

我只需要确认、如果在 OUT 与 GND 之间连接了低阻抗、OPS1662不会对输出提供任何保护。

如果输出电流大于10mA (abs.max)会发生什么情况?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    感谢您给我们发送电子邮件、我们现在将为您提供离线支持。  

    Tamara