This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:由于 PLL 自动锁定错误、TAS5751M 静音的问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788604/tas5751m-the-issue-for-muted-tas5751m-because-of-the-pll-autolock-error

器件型号:TAS5751M

如果您能给我一些有关 TAS5751的 PLL 自动锁定错误的信息、我将不胜感激。

由于 PLL 自动锁定错误、TAS5751M 被静音。 TAS5751M 的原理图如下所示:

我想知道 TAS5751的两个部分:

PLL 自动锁定错误的含义是什么? PLL 自动锁定错误将在何时发生?

PLL 的外部电路 与 TAS5751M 的 EVM 不同、 为什么我们 将电流 参数放置在  PLL_FLTp、PLL_FLTM、GVDD_REG 的 EVM 上?  这是 TAS5751M 的最佳组吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    松镇、阿利克斯将很快跟进您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TAS5751将自动检测 I2S 时钟、如果时钟无效、则 TAS5751内的 PLL 无法锁定、从而使器件正常工作。
    通常、我建议您检查 I2S 源代码和 PLL 原理图。

    您能否帮助分享更多详细信息、说明为何选择与 EVM 不同的电路?您能否跟进 EVM 板的设计?

    此致、
    Alix Wan。