This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:运行 PurePath 而不使用评估模块

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788456/tas5805m-running-purepath-without-evaluation-module

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

是否可以使用 I2C 直接连接到 TAS5805、而无需评估模块。 我们有一款客户产品、该产品具有连接 TAS5805的功能、我们需要进行调整。

如果可能、建议使用什么 USB/I2C 适配器?

M