This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 向模拟音频前置放大器添加数字输入和 USB。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790163/adding-digital-inputs-and-usb-to-an-analog-audio-pre-amplifier

主题中讨论的其他器件:TMS320C5535TLV320AIC3204

我开发了一款模拟立体声音频前置放大器、并希望在下一次升级时为其添加数字和 USB 输入。

数字输入应为:S/P DIF 同轴输入和 Toslink 光学输入。

我还想使用 USB 音频输入、其中可以插入 USB 记忆棒、以播放记忆棒上的音乐。

请帮助我选择正确的德州仪器 DAC 和 USB IC 以实现这些功能。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephan、

    这听起来像是一个有趣的项目。

    TI 的论坛按产品组组织。
    您的问题具有不同产品组的音频和 USB 元件。

    为了了解您的设计所需的内容、TI 的应用登录页面可以提供帮助。

    TI 主页 > 应用 > 个人电子 产品> 便携式电子 产品>便携式媒体播放器

    具体而言、此设计具有 USB、MP3、SD 卡、音频编解码器。
    http://www.ti.com/tool/TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

    TMS320C5535 DSP 和 TLV320AIC3204编解码器还提供 MP3编码和解码功能。 板载 USB、microSD 卡、OLED 显示屏和耳机接口完善了系统。 此解决方案采用2个嵌入式处理器、这些处理器通过 C5535 DSP 和 MSP430微控制器之间的 UART API/接口进行协作和通信。


    还有许多其他设计示例可帮助您找到所需的功能块、并找到一些示例 TI 器件型号。
    然后、如果您有任何问题、请使用这些 TI 器件型号、这些器件与您在论坛中搜索并发布问题所需的器件型号类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    非常感谢您的详细回答。

    此致、

    Stephan。