This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 micro_USB 插座在移动设备中进行音频录制。

Guru**** 2468510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788574/audio-recording-in-mobile-using-micro_usb-socket

您好、先生、

在我的项目中、我需要使用移动的微型 USB 记录来自移动设备中3.5mm 插座的声音。

您能帮我用哪种 IC 进行无噪声录制吗?

我的项目使用3.3伏电池运行。

下面我附上了项目的简单布局。

非常感谢您的参与。

谢谢、此致、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是。

    遗憾的是、我们的音频产品系列中没有可直接在 SD 卡中录制音频或与手机的 USB 端口连接的器件。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师