This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:驱动多个编解码器的最佳方法。

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4550B, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789969/pcm3168a-best-way-to-drive-multiple-codecs

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:LM4550B

您好!

我们将了解更新多通道音频混合器。 我知道去年发布了类似的内容、但这有不同的项目要求。

我们有16个独立的双向音频通道、我们希望这些通道进入一个 SOIC、并且尽可能减少数据和控制线。

电流混合器使用8个 LM4550B 编解码器来提供16个独立的双向音频通道、利用该功能、我们可以在每个输出数据线路上连接三个编解码器、以减少引脚数。

我希望使用8个具有 TDM 的立体声编解码器或3个 PCM3168A 以及 TDM。

沿着 TDM 路径、一条总线上可以连接多少个编解码器? 对于 PCM3168A、我假设每个都必须位于单独的数据线路上、但我应该能够将时钟线路组合在一起?

此致

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    您应该能够将时钟线组合在一起、就编解码器而言、我将仔细检查我们可以连接的编解码器数量、并将返回给您。

    谢谢。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ravi。

    我期待你的答复。

    此致、

    格伦