This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:可重复用于 AES/EBU

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789254/pcm9211-reuse-for-aes-ebu

器件型号:PCM9211

尊敬的先生。

PCM9211具有 SPDIF 输入。

我的客户正在制造工业音频系统、因此它们适用

AES/EBU。 是否可以将 PCM9211重复用于 AES/EBU 输入?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将研究您是否可以直接将 PCM9211用于 AES/EBU 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、
    用于 AES/EBU 和 S/PDIF 中数据传输的低级协议基本相同、从解码的角度来看、PCM9211的 DIR 块可以处理帧、然后将其转换为 I2S 流。

    AES/EBU 主要用于支持以48kHz 的 DAT 格式或44.1kHz 的 CD 格式传输的 PCM 编码音频。 PCM9211绝对可以处理输入并将其转换为 I2S 格式。

    请务必告知我们、他们是否计划使用 PCM9211的其他块来处理其他输入流、我们可以根据需要帮助客户处理配置文件等。

    此致、
    Ravi