This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RMS -直流转换器

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789104/rms-dc-converters

我已经对使用线性 LTC1966 RMS-DC 转换器的低功耗嵌入式器件进行了原型设计。 它的工作方式相当出色、但该器件的价格是一个问题(Digi-Key 上的价格为7美元、并且自 Analog Devices 收购 Linear 以来已经上涨)。 它使用 Δ-Σ 算法来完成转换、但我想知道是否可以使用价格低廉的 MCU 实现相同的功能或适当的近似值。 我已经在原型中有一个 MCU、我认为通过在原型中移动 RMS-直流转换、我可以省去昂贵的部分。 除了开发和测试新 MCU 代码的成本之外、在设计中使用这样的专用组件是否有任何优势、可以证明其成本的巨大合理性? 仅使用 MCU 进行大多数信号处理是否合理? 如果是这样,也许这些组成部分的日子是有数字的。

我应该补充的是、我在转换中不需要很多精度。 为了实现概念验证、我使用了简单的无源信号集成、该集成由工作正常的肖特基二极管和电容器组成。

数据表: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1966fb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    我认为您只是在尝试找到信号的 RMS。 我们提供多个具有内置 Σ-Δ ADC 的电能测量(EM) MCU、这些 MCU 面向电子计量和类似应用。 我们最近发布了新的能量计设计中心软件。 如需了解更多相关信息、请访问 :e2e.ti.com/.../681961

    我认为这是您感兴趣的解决方案类型。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、MSP430i 看起来很有希望。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    使用 LTC1966或类似模拟器件的好处在于、您无需为微控制器开发代码、并且模拟电路不会产生令人厌烦的微控制器 EMI。 LTC1966的超低电源电流是另一个优势。 因此、即使在今天、也有很多理由更喜欢模拟芯片、而不是使用微控制器。

    Kai