This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760LD:询问如何设置 TAS5760 DCE 阈值

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790090/tas5760ld-asking-for-how-to-set-the-tas5760-dce-threshold

器件型号:TAS5760LD

大家好、

客户遇到一些扬声器损坏问题、您知道如何设置 DCE 阈值吗?
从寄存器0x08位1中、它仅显示 DCE 事件。

从 d/s 表2中可以看出、在 PVDD 12V 条件下、DCE 将在2.6V 时触发。

BR、
SHH