This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:高温测试下的输出问题

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/790019/lm1875-output-issue-under-high-temperature-test

器件型号:LM1875

LM1875T/NOPB

实际上、我们想问一个有关 LM1875规格的问题。 请支持。

我们尝试设计具有以下规格的扬声器放大器:

-功率输出:20瓦

-±B 电压    :25V

                   Ω:4 μ A

 

遗憾的是、当我们执行温升测试时、电源输出反复关闭和打开。

此时、我们将输出设置为12W (Vo=7V、R=4Ω Ω)。

LM1875外壳(芯片)的温升约为88℃。

 

℃根据您的规格进行检查、热保护提到 LM1875将在温升达到170 μ s 时关断。  

为此、请向我们详细介绍 LM1875 IC 的正确使用方法。

请支持并感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否读取了寄存器并检查了什么是故障触发器? 88C 是最高外壳温度?