This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M 2.1模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789650/tas5755m-tas5755m-2-1-mode

器件型号:TAS5755M

 你(们)好,先生

我们 将 TAS5755M 设计 用作2*20W+50W (2*4欧姆+6欧姆), 但我们发现低音不能输出50W 功率,THD 非常弱,当使用6欧姆时,有一点增益失真,只有使用8欧姆可以提高,但功率不能达到50W。 从数据表中说明 TAS5755M 可以完成2*20W+50W (2*4欧姆+6欧姆), 请帮助检查它并提供有关如何调试它的更多建议,请单击!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能受热限制。 您的 PVDD 是什么? 您是否在驱动2x20W+50W 时检查了器件外壳顶部温度?

    此致
    Linda