This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756功率放大器的低音效果并不理想、并且不能始终将低音功率调试到芯片设计所需的最大值。

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788948/tas5756m-the-bass-effect-of-tas5756-power-amplifier-is-not-ideal-and-the-bass-power-can-not-always-be-debugged-to-the-maximum-required-by-chip-design

器件型号:TAS5756M

TAS5756功率放大器的低音效果并不理想、而且不能始终将低音功率调试到芯片设计所需的最大值。            


如何将低音调到最大功率? 您是否有任何相关的指导文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、选择 TAS5766/TAS5782或具有低音增强功能(DRC 和 SmartAmp)的 TAS5825新系列。