This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:电源电压范围

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789565/ne5532-supply-voltage-range

器件型号:NE5532

您好!

NE5532数据表 规定:

 -对于绝对最大额定值、VCC =±22V

 -输入电压范围 Vcc-< Vin < Vcc+

 - (2)除差分电压外的所有电压值都相对于 VCC+和 VCC–之间的中点

 -(3)输入电压的幅度不得超过电源电压的幅度

因此、如果我将 NE5532连接到 Vcc+=+30V 和 Vcc-=-10、同时将输入电压保持在±5V 之间、这是否仍在组件的规格范围内。

我认为这应该是正确的、因为 Vcc+和 Vcc-在中点(+10V)的22V 之内、输入电压也很好地处于 Vcc+到 Vcc-的范围内、但我希望它上形成。

在高级方面、谢谢您、

1月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    欢迎使用 e2e。
    我认为您的假设是正确的、更容易指定 Vcc+和 Vcc-之间的总差值为40V (绝对最大值)。 让我尝试验证一下、因为器件文档中并不十分清楚、但是如果您尝试这样做、请告知我们您的测试结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    您所讨论的是绝对最大额定值。 总结了它们是否意味着输入电压不得超过电源电压。 否则会发生损坏。

    但还有另一个限制决定芯片是否正常工作(显示线性运行)、这是共模输入电压范围。 数据表的第7.5节指出、输入电压应至少与电源轨保持3V 的距离、这在您的应用中是如此。

    一切都很好。

    Kai