This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:生成蜂鸣音

Guru**** 2948050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789281/tlv320dac3203-beep-generation

器件型号:TLV320DAC3203

各位专家:

我认为需要 BCLK 来产生蜂鸣声、对吧? 我的客户现在正在评估 DAC3203并发现以下现象。
案例1. 器件开启=>输入 BCLK =>初始化(通过 I2C 进行寄存器设置)=>蜂鸣音设置。 =>发出蜂鸣声。
案例2.  器件开启=>输入 BCLK =>初始化(通过 I2C 进行寄存器设置)=>删除 BCLK =>蜂鸣声设置。 =>发出蜂鸣声。
*案例1和案例2的蜂鸣声长度相同。 蜂鸣器设置相同、请参阅以下寄存器设置。

编号-------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
宽30 00
编号-------------------------------------------------------- 将 DAC 模式设置为 PRB_P25 ##
W 30 3c 19.
编号-------------------------------------------------------- 蜂鸣音长度(24位、最大值:ffff)##
宽30 49 00
宽30 4a 20
宽30 4位
编号-------------------------------------------------------- 哔声正弦波频率(默认值:0x10d8)
宽30 4c 10.
宽30 4D D8
编号-------------------------------------------------------- 蜂鸣声余弦波频率(默认值:0x7EE3)
宽30 4e 7e
W 30 4F E3
编号-------------------------------------------------------- 哔声音量和启用
宽30 48 00
宽30 47 80

但蜂鸣声频率不同。 我的理解是、案例2不应是输出蜂鸣音。 我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwar-san、

    你是对的。 BCLK 需要初始化 TLV320DAC3203中的处理块。 因此、如果在蜂鸣器生成设置(或处理块25)期间未使用 BCLK、结果可能与您描述的情况不同。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.