This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:扬声器运行状况检查- TAS2770

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789412/tas2770-speaker-health-check---tas2770

器件型号:TAS2770

你(们)好

 我计划在我的设计中使用具有扬声器 I/V 感应功能的 TAS2770音频放大器。 请告诉我以下内容

1.使用 TAS2770、能否检测到扬声器未连接(开路)?

2.使用 TAS2770、能否检测到扬声器端子短路(短路)?

3.我能不能知道 TAS2770如何提供扬声器电压和电流感应功能来实时监控扬声器行为?

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivasuryan、

    请查看我对您以下问题的评论:
    不支持此功能、但我们可以建议使用外部电路进行开路负载检测、如果它对您有用的话。
    2.是的、这是扫罗检测的一部分。 有关故障检测的详细信息、请参阅数据表第8.4.8节:www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2770.pdf#page=45
    电压和电流感应数据通过 DOUT 发回。 这是按照数据表第28至31页所述进行配置的、这些表显示了寄存器配置、可发送不同类型的数据、例如电压、电流、增益或裸片温度:www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2770.pdf#page=28

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    感谢您的回复。

    此外、我不使用 PDM 输入、因为我通过 I2S 提供数字数据、我能否通过电阻器(10K)将 PDMCK 和 PDMD 引脚下拉至接地?


    提前感谢
    R.Sivasuryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sivasuryan、

    是的、如果不使用这些引脚、您也可以将其保持悬空。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器