This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:未用情况的 USB 连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/789342/pcm2906c-usb-connection-for-unused-case

器件型号:PCM2906C

当 PCM2906C 放置在电路板上但不使用这些功能时、D+和 D-(1引脚和2引脚)是否保持开路、没问题?

或者、这些引脚是否需要设置下拉?

顺便说一下、VDDI 和 VCCxI 正在供电  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satoshi、

    从 PCM 的角度来看、保持 USB 信号断开应该没有问题。 如果为 PCM 器件提供电源、则输出稳压器将工作。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师