This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:替代 MAX98357

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788298/tas2505-q1-replace-max98357

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2770

您好、先生、

我的客户正在寻找具有数字输入的3W 运算放大器、它找到了 MAX98357。

要求如下所示。

4欧姆时为1.3W。

2.封装不是 BGA。

我尝试搜索、似乎我们只有 TAS2505-Q1、这是最接近的解决方案、但还不够。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我们大多数具有集成升压功能的器件都采用 BGA 封装。 让我仔细检查一下我们是否有适合这种情况的非 BGA 解决方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    目前唯一的非 BGA 器件是 TAS2770。 由于采用内部升压转换器、我们还有其他器件、它们甚至可以达到更高的输出功率、尽管所有这些器件都是 BGA。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器