This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386, TPA6205A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/788618/lm386-lm386

器件型号:LM386
Thread 中讨论的其他器件: TPA6205A1

您好:

需要有关使用 LM386芯片的音频放大器的帮助。

根据 LM386数据表、音频输入只有2个引脚、Vin 传递体积质子计到 LM386引脚3、GND 到 PIN2。 但 TRS 音频插头有3个引脚:红线是右音频通道、蓝线是左音频通道、裸线是 GND。 如何将音频插头连接到 LM386?

谢谢。

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    欢迎使用 e2e。
    如果两个通道上都有活动信号、则需要另一个 LM386、每个通道一个、或者在求和配置中也可以使用一个 LM386。
    求和拓扑的使用方式与任何其他运算放大器类似、如 TPA6205A1数据表 www.ti.com/.../tpa6205a1.pdf 上的图30或31

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器