This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863:软件控制的音频 ADC

Guru**** 2763505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM5142, TLV320ADC3140, PCM9211, PUREPATHCONSOLE, DIR9001, PCM5102, PCM1861, PCM1860, PCM1863EVM, PCM5102A, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804517/pcm1863-pcm1863-software-controlled-audio-adc

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件: PCM5142TLV320ADC3140PCM9211PUREPATHCONSOLEDIR9001PCM5102PCM1861PCM1860、、 PCM5102APCM2706

您好!

我的任务是设计通用前端前置放大器音频产品、我们有 PCM1863和 DIR9001PWR IC。

我们有一个原型设置、但需要 软件来控制和配置 PCM1863:用于生产的软件控制型音频 ADC。

请提供该软件、以便我们能够 控制和配置 PCM1863、谢谢。

此致、

Neil Henry

IRAD LLC

"系统设计工作室"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    单击 此页面上的"请求"按钮。  申请访问权限后 、请求将转到出口管制以进行审批、 这可能需要一两天时间。  

    批准后、软件将显示在您的 myTI 帐户 的 My SecureSoftware 下

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    去年、我们在 PCM5142 IC 的另一个项目中完成了这项工作、并被关闭、请求被拒绝! 我们使用了 AKM 器件。 作为一家德州设计商店、这对我们来说是令人尴尬的!

    现在、我们将再给它一个机会、谢谢您。 我将再次提出请求。

    Neil

    IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、刚刚提出了请求、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到此错误。 请参阅随附的文件。 谢谢。

    Hmm....not 允许在提出软件请求时附加错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔

    我刚刚给您发送了一个包含我的电子邮件地址的 PM。  请将错误发送给我、让我们弄清楚是什么使您无法获得批准。

    我们希望您的业务。  让我们来弄清楚正在发生的情况以及您未获得软件批准的原因。  我讨厌听到这样的情况会使您无法使用我们的产品。

    供参考、 目前发布的新系列 ADC 满足或超过 PCM186x 系列的性能、 功耗显著降低、 封装尺寸更小、价格应极具竞争力。

    这是 TLV320ADC3140预览的链接。  这是将发布的第一款器件、您将在未来几周内看到来自同一系列器件的一些更高性能预览。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    感谢您的抢先体验!

    除了 PCM186x 系列外、我们还将介绍用于具有立体声 ADC 和信号路由的模拟和数字接口的 PCM9211。
    我们认为、我们需要一个模拟和数字接口集线器以及信号路由。

    这是前置 AM 前端器件板项目。

    我们有一个空白的石板、所以大家都在关注新技术和新想法。

    此致、

    Neil @ IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    如果您需要 ADC、DIX 和信号路由、PCM9211实际上是一个非常好的选择。 ADC 的性能很好、唯一的限制是它始终为24位、数字音频总线上不支持 TDM、但这对您来说可能不是问题。 该 EVM 也不需要 PUREPATHCONSOLE。

    现在音频软件系统已经关闭了、我想看看为什么上次拒绝了您、但是在系统关闭的情况下、我还没有任何见解。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

     我们正在配置 PCM1863以使用"集成高性能音频 PLL"功能?  默认 ADC 采样分辨率是多少- 192kHz?

    硬件控制还使用什么来实现软件控制的增益?

    我们如何在没有软件控制的情况下设置 I2S 流式传输此 IC?

    我们使用 DIR9001作为96kHz 的前端、使用 AK4113 DIR 作为192kHz 的前端。

    流量:

    AK4113 > PCM1863 > PCM5102

    目前、我们正在尝试将器件测试为默认值。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    PCM1863上的高性能音频 PLL 是否有特定问题? 我们的大多数音频编解码器和 ADC 都具有集成的高性能音频 PLL。

    PCM186x 系列的默认位分辨率为24位、但也可以是16位。
    采样率实际上没有默认设置、有时钟自动检测、器件默认为从模式、数据表中提供了支持的自动检测速率。

    PCM1863没有硬件控制、只有 PCM1860和 PCM1861支持硬件控制。

    关于 PUREPATHCONSOLE 下载问题、我研究了该系统、它显示您去年请求访问两次、拒绝原因是您没有可验证的电子邮件地址、您的公司似乎没有任何公共 Web 存在等。 请重新申请您的企业地址。

    此致
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我已将 IRAD LLC 公司信息通过电子邮件发送给您。 告诉我是否必须致电客户服务部门或与经理沟通。 这种拖延正在使我们付出代价。

    回到发展阶段

    请注意、我正在尝试使用和不使用晶体来设计192kHz 的 IC。 是否有说明此配置的参考设计文档?

    但是、我们的客户端要求是192kHz 速率和低器件数。 是否有说明此配置的参考设计文档?

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我们的公司地址。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    您现在应该可以访问。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们是否可以将 TI MCU 与软件配合使用、或任何 MCU 将执行什么操作?
    正在寻找能够与控制台软件良好配合使用的 MCU。

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 的 MCU 不能与 PurePath 控制台配合使用。

    音频器件的 EVM 上有一个 TAS1020B 处理器、许多 EVM 在被控制软件识别方面彼此兼容、 但是、某些 EVM 本身上有 TAS1020、而某些 EVM 在主板上具有 USB 处理器的主板/子卡设置。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我们的问题和关注点是如何配置和老化 IC、即 PCM1863?

    因此、在对 IC 进行初始配置和测试后、我们需要投入生产!

    使用 PurePath 控制台机制的 PCM1863EVM 和 USB-I2X 是否使我们能够配置和老化 IC、例如 PCM1863。

    需要了解 EVM 如何允许我们将配置脚本刻录到 PCM1863。 然后、我们将其部署到生产环境中。

    换句话说、我们如何将寄存器地址配置转移到 PCM1863 IC 芯片、即 IRAD 投入生产?

    此致、

    Neil Henry
    IRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    显然,PCM1863不能"烧入"。 配置是易失性的。 该器件每次上电时都需要进行配置。 所有寄存器可配置器件都可能是这种情况。

    因此、需要某种处理器来执行该功能。 PC2有一个"virtual coeffs"选项卡、其中有一个"export as .h"按钮、可用于将 PPC2配置导出到头文件。 然后、处理器可以使用.h 文件写入寄存器。

    如果您希望器件在启动时不需要配置、则 PCM1861是硬件控制的器件、在启动时不需要配置。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PCM5102A 的默认接线是什么?  

    系统交互图:-

     PC/手机源> PCM1863 >  PCM5102A

     

    如数据表图66所示连接、但引脚14为高3.3V。

     

    谢谢

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔  

    您能否澄清您的问题?  您的问题似乎很简单。  

    PCM1863||  PCM5102

     DOUT   ||   DIN

      BCLK   ||  BCLK

      LRCLK  ||  LRCLK  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我正在寻找电路接线和配置的接线验证。

    目前我们有:

    电路:                PCM1863>I2S>PCM5102A

    PCM1863默认电路的连线方式与数据表中的从机 PLL 模式相同。 不管怎样都不能工作!

    请参阅数据表图66。 唯一的区别是引脚14连接高电压3.3V。

    PCM5102A 的设置是什么、即组装/布线?

    我们需要验证此设置并将测试作为默认设置。 请注意、尚未完成 I2C 配置。 只需按照 TI OEM 提供的那样设定 PCM1863默认电路的基准。

    谢谢你。

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、  

    那么、您是否将 PCM5102A 设置为 I2S 主器件?  PCM5102A 的 MCLK、BCLK 和 WCLK 频率是多少?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1863为192kHz -384kHZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    192kHz-384kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔  

    您还说 PCM1863处于从模式、这意味着它不提供任何时钟。  那么、时钟的形成在哪里呢?

    我需要清晰准确的信息、或者我无法为您提供帮助。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我的技术人员确认接线:-  

    主设备: PCM1863 > I2S >从设备:PCM5102A

    但是、该组确认它适用于 PCM2706 > I2S > PCM5102A 配置。

    不确定 为什么 PCM1863 不起作用、但将进一步调查。

    谢谢、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔  

    您是否能够找到有关此内容的更多信息?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已决定查找硬件控制的音频 ADC。 谢谢你。

    客户已更改其要求。

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔  

    PCM1861由硬件控制。  

    Steve