This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806304/tpa3255evm-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM

我购买了 TPA3255EVM。 我尝试驱动4欧姆12英寸低音炮和8欧姆8英寸低音炮。 电路板接收48伏10安。 当调高音量时、它将进入故障模式。 可以在不进入故障模式的情况下将4欧姆驱动器与8欧姆驱动器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    这种情况非常罕见、在打开 EVM 时会立即出现故障。 您能告诉我所有跳线设置都处于什么范围内吗?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我看到您选择了 TI 制造 EVM 以及由第三方设计的电路板之一。 哪款 EVM 会给您带来麻烦?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 电路板是我遇到问题的电路板。 当音量调到较低的水平时、故障指示灯亮起、则连接了一个4欧姆低音扬声器和一个8欧姆低音扬声器。 我使用48伏10安开关电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    好的、让我们开始调试过程。 让我提出一些问题、帮助我更好地了解问题可能发生的位置:

    -当您没有将负载连接到电路板时、您是否会看到此问题?
    -如果您移除输入信号、然后打开电路板、它是否仍会直接发生故障?
    -我也怀疑这会导致问题、但只有在输出上使用 SE 模式时、J21才真正需要处于此状态。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载后无故障。

    当输入被移除时无故障。

    我删除了 J21、没有区别。

    我尝试仅运行一个驱动程序。 4欧姆超低音扬声器的 AMP 没有故障。

    今晚我将尝试仅运行8欧姆低音扬声器、看看它是否将 AMP 置于故障模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我很高兴听到你在这方面取得进展。 请随时向我们了解您的最新进展!

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是两个不同负载的问题、还是该 AMP 可以处理输出上的两个负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    该器件应该能够处理输出上的两个不同负载、而不会出现任何问题。

    是否确定只使用10A 电源即可为系统提供足够的电流?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到电路板底部的 C84电容器已移位、我从 DigiKey 订购了一个新的电容器来替换它。 希望这将解决问题。 我将在几天内再次发布、让您知道情况如何。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了电容器 C84、放大器再次工作。 当我将输入信号连接到一个通道时、我从两个输出中获取信号。 必须是跳线。 看不出来。 非常感谢您的帮助或图片。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我很高兴听到您能够解决这个问题! 您知道 J26和 J27位于什么位置吗?  这些跳线允许您将信号从一个输入信号复制到另一个输入信号。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚2-3中的 J26

    引脚2-3中的 J27

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您能否检查未连接通道的输入是否看到输入信号?  我们需要确定这是串扰来自放大器的输入还是输出。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我肯定不是电气工程师。 哈哈。 我是否应该以0db 的速度向放大器馈送60htz 正弦波。 然后用万用表检查 RCA 插孔、查看是否有信号。 请告诉我这是否正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    没关系! 如果您有示波器、则可以探测输入和输出以查看信号的传输。

    此致、

    Robert Clifton