尊敬的 SIR/MDM:
我正在使用 IN1R 和 IN1L 的电容耦合输入来处理该系统。 使用0.1uF 电容器。 然后、这些 IC 输入被路由至 MICPGA。
当我在为系统加电(包括 AIC3206)之前连接外部音频输入设备时、 音频路径工作正常。
但是、如果我为系统通电、然后连接外部音频输入设备、 音频路径不会通过、并且我听到"匆忙"(宽带?) 路径中的噪声。
音频路径无法自行恢复。
到目前为止,我的调查结果如下:
将 第0页寄存器0x51设置为0x00、然后设置为0xC0将恢复音频路径。 我的目标是关闭 ADC。
2. 在我的系统通电的情况 下、将第1页寄存器0x39设置为0x00、将0x37设置为0x00、以断开 IC 输入与 MICPGA 输入的连接。 连接外部音频器 件、然后分别将寄存器0x39设置为0x10和0x37设置为0x40以将 IC 输入连接到 MICPGA 也是正常的、音频路径也是正常的。 我的目标是进一步确认问题是否与这些输入引脚高度相关。
3. 在检查第0页寄存器42 0x2A ADC 饱和粘滞标志时, 在连接外部音频设备之前和之后 ,我发现该标志显示 应用外部音频连接器后的 ADC 溢出。
4. 外部音频设备是麦克风, 当出现症状时, 如果麦克风被硬吹入(麦克风中有很大的噪音), 音频路径也将恢复。
虽然我 通过减少外部音频设备和 AIC3206之间的接地差成功地解决了这个问题、 但我想从编解码器 IC 的角度了解更多信息。
问: ADC 上溢是否可能会导致所述症状? 如果是、 编解码器 IC 设置是否可以提高此类输入电平的抗扰度、甚至可以屏蔽 ADC 溢出状态的影响?
谢谢 您、setoh。