This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:Intel Apollo Lake 问题

Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805215/tlv320aic3107-intel-apollo-lake-question

器件型号:TLV320AIC3107

尊敬的先生。

对于 Intel Apollo Lake、我们是否需要为 TLV320AIC3107添加 ASL 代码? 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    TI 不提供与特定处理器相关的 TLV320AIC3107代码。 有一个 Linux 驱动程序、仅此而已。
    任何其他代码开发都由客户掌控。 我们随时准备回答配置或排序问题。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve。

    你好。

    英特尔组件列表#569999中的 TLV320AIC3107列表。  

    英特尔建议客户请求 TI 获取 ASL 代码。

    请帮助确认是否可以提供 ASL 代码。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    TI 不提供任何与特定处理器相关的代码。  

    正如我提到过的、 有 一个 Linux 驱动程序

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steve。
    你好。
    明白了、我们不应该需要用于 Linux 的 ASL。
    我们正在尝试在 Linux 中安装编解码器驱动程序。
    您是否有适用于 x86的平台驱动程序示例代码? 是否有供参考的文件或公会行? 感谢帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    不、我们没有示例代码。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve。

    你好。

    此驱动程序是否适用于 OS Ubuntu 18.04 / Linux 内核4.15?

    如果内核4.15出现问题,我该怎么办? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、  

    我相信该驱动程序是为 Linux 内核2.7 (?)创建的。

    TI 创建这些驱动程序作为起点、 社区倾向于更新和分支这些驱动 程序、但 TI 不直接支持这些驱动程序。  

    如果内核4.15出现问题,客户需要更新驱动程序。  

    此致、

    -Steve Wilson