This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1612:OPA1612 R 源极

Guru**** 2474010 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806481/opa1612-opa1612-r-source

器件型号:OPA1612

在 OPA1612上、我们可以看到 R SOURCE 位于一个桥臂内时、超过600R 的失真会增加

  在我的设计中,我有一个 R SOURCE 为3k 和1k 的加法放大器

 我想知道当两个输入都具有 R SOURCE 电阻(如上所示)时失真如何增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会这么做。 OPA1612针对低源电阻进行了优化。 增加源电阻不仅会增加失真、还会增加噪声。

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么建议 Kai?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在您的原理图中看不到3k 源阻抗。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们更改了一些值。 现在是2.5K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有效源电阻将是 R2和 R3的并联电路、即624R。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,如果你介绍另一个阶段呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    其他值足够低的欧姆值。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5327551:

    Kai 似乎能够提供帮助。 如果您想了解有关低失真设计的更多信息、请观看以下培训视频 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    视频9.2具体讨论了运算放大器输入级的失真源。  

    我现在要关闭这个线程。 如果您对此特定器件/主题有任何疑问、请回复重新打开。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、当您说失真随源 R 增大而增大时、您是测量该值还是进行仿真? 失真很少能很好地模拟、如果您正在测量、您所谈论的是哪种 HD 水平。  

    第9.2节的要点是、如果 V+输入端具有非线性输入阻抗、是的、较高的源 R 将会影响 HD。  如果这是一个依赖于电压的输入 C、那么在 V+上添加一个外部 C (C0G 类型)有可能使其线性化。 这通常是一个非常小的影响。 在您的电路中、更大的影响可能是反相侧的有源输入阻抗、因为您有一个依赖型摆幅、它会穿过相反的方向驱动 V-电压。 这与单端互补 DAC 问题非常相似。 这最终会导致代数混乱、但如果您有兴趣、就来这里吧。  

    http://www.ti.com/lit/an/slyt342/slyt342.pdf