This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:放大器不工作、温度问题

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TAS2552EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805748/tas2552-non-functioning-amp-temperature-issue

器件型号:TAS2552

您好!

我们已经用 TAS2552生产了150块电路板、并且遇到了巨大的问题:在150块电路板中、只有60块电路板。 其余的不支持 I2C 请求、并且从主机角度看不可访问。 问题似乎与温度有关:当我们深度冻结(到-20°C) 60个部件时、另有30%无法正常工作。

我们已对 PCB 进行了布局、交换了芯片、更改了电源时序、测量的电压、检查了 I2C 信号、 没有找到任何东西。

过去您有什么想法或遇到类似问题吗? 任何指针都会被赞赏。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Micahel、

    您是否在合格电路板中测试了失败的 TAS2552、在故障电路板中测试了合格的 TAS2552? 在这些情况下、好板和坏板的故障百分比是多少?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、我们没有使用任何以前焊接到电路板上的芯片、而是使用了新的芯片。 否则、我们必须重新对芯片进行焊球。
    我们生产了58块好板。 但是、在这58个好的电路板被彻底冻结后、另有18个电路板发生故障、因此我们有大约25%的工作音频放大器和75%的故障音频放大器、大多数在室温下发生故障、而较小的电路板在寒冷中发生故障。

    我们仅使用模拟音频输入、并且未将任何器件连接到 I2S 接口。 如果发生故障、主机不会"看到"TAS2552作为 I2C 器件、并且无法初始化 TAS2552。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    3个电压变得稳定且 EN 引脚变为高电平之间的时序要求是什么?

    我在数据表中没有找到任何关于这一点的信息。 数据表仅在 EN 引脚变为高电平之后以及任何初始化发生之前要求至少1ms 的延迟。

    我们已通过 R5353将 EN 引脚 F2连接到 IOVDD 电压:

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael、

    建议在为 EN 引脚上电之前遵循下一个序列。

    VBAT、
    IOVdd、
    AVDD

    如数据表的初始化部分所述、首先必须应用电源序列:

    www.ti.com/.../tas2552.pdf

    在启动下一个电源之前、每个电源必须保持稳定。

    是否可以尝试在电源序列后为 EN 引脚上电? 这是否会更好地导致出现故障的电路板?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们已经完成了所有这些-请查看我的原始帖子:

    一个示例

    ——Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我想购买评估套件、发现 EVM 不再可用。

    您能不能对此有所说明?

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael、

    可在 TAS2552EVM 的产品文件夹中订购:

    www.ti.com/.../TAS2552EVM

    您是否可以在此站点中输入?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 mouser.com:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael、

    我不确定为什么该网站显示 EVM 已停产。 我们仍支持此 EVM、可在 TI.com 上订购。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    让我猜测一下:TAS2552有一个设计缺陷、仅在电源以精确但未记录的方式进行定序时才起作用。 由于 EVM 没有电源定序、因此只有30%的 EVM 正常工作。 因此、EVM 已从市场上推出。

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael、

    我们没有来自 TAS2552EVM 用户的故障报告。 此 EVM 在我们的网站中仍然有效、并且经常购买。 我们的 EVM 中没有此类事件的报告。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    我现在将关闭此 E2E 主题、但请随时在此主题或新主题中提问或发表评论。

    我们很乐意为您提供帮助。

    祝你度过美好的一天!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的、让我们关闭线程。

    您可能感兴趣的是、主要问题不仅在于3个电源的定序、而且在于 EN 引脚的延迟置位。 仅当3个电压一个接一个且 EN 引脚延迟3、3V IOVDD 时、TAS2552才会启动正常。 数据表中没有提到 EN 引脚延迟置位。  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    非常感谢您的反馈。 我们会将此信息通知我们的团队、以便将此信息包含在数据表中、从而避免未来出现问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.