This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:接地中心模式与单极-设计中的噪声问题

Guru**** 2476035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, TLV320AIC3256EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798599/tlv320aic3256-ground-center-mode-vs-uni-polar---noise-issues-in-design

器件型号:TLV320AIC3256

大家好、我们在 接地中心模式下使用 TLV320AIC3256。 电荷泵工作。 在我们的测试中、我们看到只有将器件设置为单极模式时才会移除8.2KHz 信号。  

此外、我们还可以在接地中心模式下听到/测试更多噪声、还可以听到8.2KHz 信号。 我们已经尝试针对接地中心模式执行直流校准过程、但器件绝不会报告已完成。  

我看到许多其他音频组件使用电荷泵来消除对直流阻断的需求、但它们没有这种接地感应机制。 只是操作电荷泵、就是这样。

我们的问题:

1.在接地中心模式下、您是否知道8.2KHz 信号的来源?请确保我们测试了任何其他选项、即它是从 PCB 中的某个位置耦合的。

2.是否有更明确的流程,如何将设备进入“地面中心”模式? 我们遵循应用手册中的步骤...但似乎从未校准过。  

3.我们是否可以仅使用电荷泵操作地面中心模式而不使用地面中心?  

4.当我们运行单极模式时,数据表中建议关闭电荷泵,我们这样做,噪音很大。 当我们将电荷泵重新设置为单极模式时、它的运行看起来要好得多。  

我们有一个非常复杂的情况,地面中心模式对我们来说不是很好……并且可以切换到单极,但增加了47uF 的膨胀电容器…

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    对于电荷泵模式和单极模式、请分享用于运行这些测试的器件配置。
    测试是在 EVM 还是在定制板上执行? 如果是定制板、请分享音频编解码器部分的原理图。

    此致、
    Diljith M. Thodi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是原理图-它位于定制 PCB 上。 我稍后将附加代码。 我们有模拟 GND -全三角形、数字 GND 破折号三角形。  我们的2.2uF 是 X7R。 我们的 Vcc 为3.3V。

    e2e.ti.com/.../Codec-for-TI-to-review_2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../codec_5F00_init_5F00_function.docxAdded代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您共享这些文档。

    WCLK 配置似乎是针对41.667 KHz。 它是一种非常规的字时钟频率。 是否有理由不使用传统的44.1kHz 或48KHz 工作频率? 您的音频内容的采样率是否为41.667 KHz?

    此致、
    Diljith M. Thodi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们发现8.2KHz 上的源来自我们的电源、而不是 TLV320AIC3256。

    2、我们有8MHz 时钟、这就是采样所需的时钟。 我们使用 PLL 和分频器。 如果您可以根据 PLL 和分频器进行更好的计算、从而得出44.14K 或32K 甚至更低、并且是"传统"时钟、那将会更好。

    3.这种非常规的时钟会有什么作用吗? AD 噪声?

    在接地感应模式下、POP 噪声似乎仍然存在、而我们预期它将消失。 如果我们设置为单极(电容为47uF)、则 POP 噪声降至最低  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、过去几天没有收到您的任何输入。

    我们现在主要处理双极模式(接地感应模式)下的 POP 噪声。

    我们看到、当我们按照您的说明执行"静音"或关闭 HP 以消除 POP 噪声时、我们仍会遇到 POP 噪声。

    当我们在 IS2和数字环路之间更改数字路径时、我们会得到一个 POP。 如果我们为 ADC 和 DAC 设置软步进、则 POP 噪声似乎在此条件下被消除。  

    关闭 HP 电源的过程仍然会创建 POP、静音功能也会创建 POP。

    请您提供支持-这是紧急情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好能听到您能够识别8.2kHz 噪声源的声音。

    对于32kHz 采样率、必须设置 P、J、D 和 R 参数、以便 PLL 时钟是32kHz 的倍数。 请参阅随附的 Excel 计算器以了解参考分频器设置。请修改设置以满足您的应用需求。 器件验证以标准音频采样率完成、最好在标准配置之一中运行器件。

    要在 GCHP 模式下为耳机放大器上电、请按照 ARG (www.ti.com/.../slau306a.pdf)第4.1.2和4.1.1节中的输出通道上电顺序进行操作。 应在偏移校正完成后执行 DAC 取消静音。

    软步进功能应有助于减少杂音。 为了减少静音/断电期间的噼啪声、建议降低与到 HPL 和 HPR 的路由相关的增益和音量。 建议软件读回软步进标志、并确保在关闭驱动器之前完成软步进。  

    此致、

    Diljith M. Thodi

    e2e.ti.com/.../clock_5F00_tree_5F00_32_5F00_kHz.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在断电时对软步进和持久性有机污染物有许多问题。

    1.根据应用手册,据说先关闭 HP。 这本身就会产生 POP。

    2.您先执行软步进、然后关闭驱动程序。 我们这样做、实际上会得到很多保持恒定的噪声。 但 SW 工程未检查软步进标志。 这是我们需要检查的东西。

    3.当我们在 唤醒过程中执行软步进时,设备需要很长时间才能唤醒-大约1秒 在数字侧、这对我们来说是可以的、但在模拟侧、我们需要立即从旁路路径中获取信号。  软步进是否也与模拟路径相关? 如果我们删除 了唤醒中的软步进过程、我们会立即获取信号。  软步进似乎也与模拟旁路路径和 HP? 是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为原理图可能会有问题。 GND_SENSE 引脚为耳机接口提供外部接地基准、通常连接到耳机连接器的接地端。 您不清楚原理图中是否对此进行了处理。 有关 EVM 原理图、请参阅评估模块(TLV320AIC3256EVM-U、www.ti.com/.../tlv320aic3256evm-u)用户指南。

    关于#1、请注意、当驱动器断电时、驱动器的输入应该已关闭。 否则它将弹出。

    数字路径和模拟旁路路径的行为会有所不同。

    对于数字路径、上电序列如下所示。 我们的期望是这样的

    (1)电荷泵已加电、和

    (2)负载连接到输出级(否则校准过程将不正确)

    执行该序列之前。


    ######## 输出通道配置##########################
    W 30 00 01 #选择第1页
    W 30 0c 08 #将 LDAC 路由到 HPL
    W 30 0d 08 #将 RDAC 路由到 HPR
    W 30 00 00 #选择第0页
    W 30 3f d6 #加电 LDAC/RDAC
    W 30 00 01 #选择第1页
    W 30 7d 13 # GCHP 模式、适用于所有应用的 OC、HP 调整(设置 A)
    W 30 10 00 #取消 HPL 驱动器静音、0dB 增益(设置 A)
    W 30 11 00 #取消 HPR 驱动器静音、0dB 增益(设置 A)
    W 30 09 30 #加电 HPL/HPR 驱动器
    f 30 02 xxxxx1xx #等待偏移校正完成
    W 30 00 00 #选择第0页
    W 30 40 00 #取消 LDAC/RDAC 静音
    ##################################################

    对于断电、应遵循相反的顺序。 在关闭驱动器电源之前、应将 DAC 静音。

    软步进在 DAC 中完成。 软步进可通过写入第0页、寄存器63来控制。

    使 DAC 静音将使电平斜降至零、在软步进完成后、驱动器可断电。  

    第2步中是否遵循了上述序列? 如果是、您在顺序中的哪个步骤 开始听到噪音?

    关于#3、请注意、软步进不适用于使用 IN1_L 的模拟旁路模式 信号未通过 DAC 路由、因此软步进在此处不相关。

    在断电时、建议在断电之前断开/关闭 IN1_L。

    您有 AIC3256评估板吗? 如果您没有、我建议您购买一个来验证您的用例的加电和断电序列。

    此致、

    Diljith M. Thodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待设计的新 PCB 的到来、我们将看到状态是什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amit。 我们将关闭此帖子、如果您对新 PCB 有任何疑问、请启动新帖子

    此致