This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:使用 PurePath Console 3生成头文件

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2557EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806136/tas2557-generate-header-file-with-purepath-console-3

器件型号:TAS2557

您好!

我具有以下设置:具有 PurePath 控制台3的 TAS2557EVM 和嵌入在我自己试验电路板中的 TAS2557器件。 嵌入式 TAS2557器件使用 I2C 并与 EVM 板上的 I2C 探针相连。 我的嵌入式 TAS2557使用22050Hz (16位)、充当 I2S 上的主器件。
转储二进制文件时能够生成配置文件、但无法为嵌入式程序生成头文件。 是否有方法使用 TAS2557EVM 和 PurePath 控制台3来设置嵌入式 TAS2557、还可以生成头文件而不是.cfg 文件、我必须在嵌入式软件中手动将这些文件键入为 I2C 命令。  

我还想使用 PurePath 控制台来调整一些参数并倾听嵌入式器件上的更改。 当我对结果感到满意时、清空配置并保存为头文件、这是可行的吗?

提前感谢您、
/Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viktor、

    遗憾的是、目前无法通过 header/cfg 文件生成器选项保存对 I2C 命令控制器所做的更改。
    我们将此作为建议、因为它将是一个用于器件配置的良好附加工具、但我无法确保将实现此工具、或何时可用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    好的、听起来不错。
    是否可以从 PPC3中的.cfg 文件或 TI 提供的任何其他脚本工具中生成头文件?

    /Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktor、

    目前没有工具可用于从 cfg 文件中生成头文件。
    头文件包含附加内容、如配置过程中的校验和。 此时生成头文件的唯一方法是通过 PPC3终端系统集成面板。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器