This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:EMI 失败

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806599/tpa3110d2-emi-failed

器件型号:TPA3110D2

您好 TI

EMI 测试时的性能。

导通测试在下图所示的三个绿色点失败。

您是否有任何改进建议?

谢谢你。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的案例选择的开关频率是多少? 是否有电源采用 EMI 滤波器设计?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    开关频率约为300kHz。 LC 滤波器添加到电源输入和 TPA3110D2输出。

    谢谢、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    首先、请确保您的电路板使用 LSIN 良好接地。 然后、请与我们一起更新您的测量详细信息、例如。 输出功率、PVDD,扬声器负载=?Ω 等

    根据您的报告、很奇怪第3个谐波大于初级音@~300kHz。 我认为这是不合理的。 请检查:
    1.请通过更换另一个电源板或适配器来检查您的电源板,以查看它是否是由电源板在300kHz 和900kHz 时的不同抑制能力引起的;
    2.通过调整电感器和电容器来调整 EMI 滤波器,以查看是否可以降低 EMI 滤波器;
    请检查我们的电感器、看看它是否饱和导致了这种情况。

    此致、
    Alix Wan