This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:I#39;m 有兴趣将这些放大器配置为单端输入和单端输出。

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806324/ina1650-i-m-interested-in-configuring-these-amplifiers-for-single-ended-input-and-single-ended-output

器件型号:

我现在查看的是 INA1650的数据表。  对于 双电源的单电源、我是否应该使用单端设计(数据表中的图59)?  是否有更简单的方法来实现此目的?  我想我可能仍然会遇到某种与无功输入和电阻输入阻抗不匹配的情况。  我还在查看开发板、但不了解单端输入配置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="天堂"]

    器件型号: INA1650

    我现在查看 的是 INA1650的数据表。  对于 双电源的单电源、我是否应该使用单端设计(数据表中的图59)?  是否有更简单的方法来实现此目的?  我想我可能仍然会遇到某种与无功输入和电阻输入阻抗不匹配的情况。  我还在查看开发板、但不了解单端输入配置。   

    [/报价]

    您好!

    这实际上取决于您板上的可用电源。 如果您只有正极电源、则最好保持单电源并将 VEE 接地、如图59所示。

    图59中的电路有点特殊,因为它旨在消除潜在的接地回路,但这可能不是您的主要问题... 听起来就像您只是想使用音频放大器做什么,不是?

    您可以使用单电源情况,VCC =+V、VEE = 0V 并且 VREF 连接到+V/2 (这之后您必须提供您自己的电源,正如数据表中所说的,应该是低阻抗源... 可能需要查看该电压基准、或使用旁路电容器的简单分压器等)。 然后、您的 INA+和 INA-将每个通过2个电容器连接到您的源信号、并且您的输出变为单端共模输出。

    该 INA1650专门用于将差分输入音频转换为单端输出、您需要考虑这是否是您所需要的。 将其用于单端输入到单端输出并由一个电源供电将是浪费。

    希望这能帮助您完成您想要做的任何事情。

    谢谢、市民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,天堂

    您可以按照图59中的原理图进行操作、接线将如下所示:

    Tamara