This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204

Guru**** 2540870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805197/tlv320aic3204-tlv320aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

我使用 的是具有 AIC3204编解码器的 www.ti.com/.../TMDX5535EZDSP。

我正在运行一个使用 DSPLIB 封装生成正弦波的代码。

在该代码中、向立体声输出写入数据时 I2S2中断不工作。

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、

    这似乎是一个软件问题、我将加入支持 CC553x 器件的团队

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    此代码和示例代码是否直接从随附的包装盒中获取? 这应该被配置成仅这样做... 否则,您是否使用了一些自己的代码来包括在示例中? 我认为你没有提供足够的细节让任何人全面回答任何问题...
    Regads、Citizen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的市民:

    感谢您的回复。

    这是该链接 www.ti.com/.../ssqc020中第4章的示例。 我刚才修改了代码以与 DSP c5535配合使用。 例如、对于编解码器、我将 I2S0更改为 I2S2。 给出了 C5505的示例。

    此致

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在 C5505上运行了相同的代码(未更改)? 我会尝试一下、然后进行修改和调整。 如果可以、尝试借用 C5505评估板。

    您可能已经修改了代码并引入了一些细微的不兼容性... 例如,从 I2S0更改为 I2S2可能要求您也更改 EBSR 配置(因为引脚是多路复用的)或 DMA 引擎等。因此,如果不够,您可能需要更改一些其他配置...

    谢谢、市民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试在 C5515板上运行代码。 我认为 C5505和 C5515没有显著差异。

    谢谢、此致

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    我希望您不会遇到与使用 C5515而不是 C5505相关的问题、如中所示。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    它对我很有用。 将代码从5505转换为5535时、I2S 设置出错。

    此致、

    阿迪特亚 P