This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:复位行为

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806688/tpa3255-reset-behavior

器件型号:TPA3255

精确地说、当复位设置为低电平、 低电平设置为高电平、高电平设置为低电平时会发生什么 情况?

数据表中显示:"9.4.1.8器件复位。  将 RESET 置为低电平将启动器件斜降。 在完成斜降后、输出 FET 进入高阻态。"

到底什么是"缓 降"?在这段时间内、什么是或不是在运行?

是否有任何方法来控制"斜降"时序?

数据表还指出:"11.3断电。  TPA3255不需要断电序列。  只要栅极驱动电源(GVDD_X)电压和 VDD 电压高于欠压保护(UVP)电压阈值(8、7V)、该器件就能完全正常运行。  即使 RESET =低电平也是如此吗?  虽然不是特别需要、但最好在断电期间将复位保持在低电平、从而通过启动受控的输出电压斜降序列来防止包括砰砰声或咔嗒声在内的声音干扰。

在断电时、确实保持 RESET =低电平以避免这种"斜降"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    斜降由内部控制以避免杂音。 用户无法控制斜降时序。 为什么要控制斜降?

    保持 RESET=LOW 将关断器件、器件将完全不工作。


    迪伦