This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在不引起任何寄生输出的情况下彻底地加电和断电。

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/806311/tpa3255-powering-up-and-down-cleanly-without-causing-any-spurious-outputs

器件型号:TPA3255

我们在 AM2、主模式、PBTL 配置下使用 TPA3255EVM。

我们将使用此方法来传输短脉冲、即打开 PA、发送短脉冲、关闭 PA、直到下次。

我们的操作方式如下:

  1. 当 RESET =低电平且模拟输入信号为"零伏"时、我们施加48VDC (PVDD)。

  2. 当48VDC 良好时、我们将 RESET 设置为高电平。

  3. 等待500ms (????)后 为了满足插入和 tStartup 时间要求、我们传输43kHz 的5.21ms 短突发。  我不确定 tStartup 到底有多长时间?

  4. 在脉冲传输后、我们立即将 RESET 设置回低电平、并关闭48VDC (PVDD)。

  5. 在 PBTL 模式下、TPA3255EVM 的输出在脉冲传输前后会发生什么情况?

  6. 更清楚的是,在 PBTL 模式下,在零电压输入信号下 TPA3255EVM 的输出会发生什么情况?  我们希望输出的类型是什么?  输出开关是否会产生任何毛刺脉冲或瞬态?

  7. 我们正尝试以尽可能干净的方式操作、确保我们可以干净地加电和断电、而不会产生任何杂散输出。

  8. 这是以这种方式使用 TPA3255的最佳方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    通常、您会在输出上看到、经过 LC 滤波器后、您实际上只会看到电压上升到 PVDD/2、而不是通过发送信号。

    该器件启动非常干净。 否则、扬声器上会发出声音。

    此致、
    Robert Clifton