This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5162:PVDD 电源轨上250mV GVDD 电源泄漏

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5162, TAS5518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801745/tas5162-250mv-gvdd-supply-leakage-on-pvdd-rail

器件型号:TAS5162
主题中讨论的其他器件: TAS5518

大家好、我正在使用 TAS5165DKD6EVM、并在 PVDD 轨电源上测量来自 GVDD 的250mV 直流电压。 另外、当 PVDD 设置为0v 时、输出端会发出声音。 它是正常操作模式吗?

TAS5162用于 BTL 模式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、

    您能否分享有关系统配置的更多详细信息? 另外、当 PVDD 关闭时、是否也关闭 GVDD?

    如果器件断电、则放大器不会发出任何声音。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5165DKD6EVM 是 Newark-element14推出的新产品。 此板(TAS5518 + 3x TS5162)用于6x BTL 通道配置。 GVDD 电压为+15Vdc。 PVDD 为0至+35Vdc 可调节(用于音量调节)。
    当 GVDD 关闭且 PVDD 关闭时、完全没有声音(当然)
    当 GVDD 打开且 PVDD 断开连接时、PVDD 引脚上的直流测量值为250mV、6个扬声器输出端在低恒定电平下发出声音
    当 GVDD 打开且 PVDD 关闭时、PVDD 引脚上的直流测量值为250mV、6个扬声器输出端在低恒定电平下发出声音
    当 GVDD 打开且 PVDD 设置为0Vdc 时、PVDD 引脚上的直流测量值为250mV、并且6个扬声器输出端在低恒定电平下发出声音
    当 GVDD 打开且 PVDD 设置为大于250mV 时、6个扬声器输出上的 PVDD 会像正常工作声明一样增大声音。

    GVDD 未出现 PVDD 泄漏、仅 GVDD 至 PVDD

    PVDD 上的 GVDD 电压为250mV 是正常现象,还是 EVM 板问题?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、

    当 GVDD 为包括自举在内的栅极电压电路供电时、这种做法是合理的。 是否有任何原因需要关闭 PVDD 电源但保持 GVDD 电源开启?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、感谢您的回答。

    我的项目是使用 PVDD 电压调节放大器输出电平、因为我不希望信号流出现数字衰减。 这就是我选择 TAS5162的原因 (见数据表:TAS5162接受0至50V PVDD)。  

    但这些250mV 困扰着我... 如果在输出端没有声音、我必须在 PVDD 为0v 时添加一个阈值门到数字静音音

    在 TAS5162数据表曲线中、0v PVDD 提供0W 功率输出、并且未提及 PVDD 上250mV GVDD 泄漏。

    我很抱歉我的英语水平很差,我是一个法国人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arnaud、

    我假设您需要一个 PWM 输入器件吗? 我们有 I2S 数字输入、您可以发送 I2C 代码来调节系统增益、而不是调节 PVDD 电压。 但您可能太远、无法立即切换、并且/或您的系统需要 PWM 输入。

    由于这种情况仅在 PVDD = 0V 时发生、因此您可以通过将复位引脚驱动为低电平来将器件设置为复位模式、然后查看这是否消除了您看到的噪声。

    你的英语真的不是那么糟糕!

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、在 TAS5162之前有一个 TAS5118负责 I2S 到 PWM 的转换、因此我可以进行数字静音、但我不希望这样做。
    在每个 TAS5162输出和10uH 电感器之间添加肖特基(如 MBR1100)二极管会怎么样? 这样可以抵消输出上的250mV GVDD 泄漏电压、不是吗?
    此致

    Arnaud