This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1寄存器

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/814773/tas2505-q1-tas2505-q1-registers

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3203TAS2505

您好!

我收到了客户关于注册表的问题。

问题1.

这些差异来自哪里? 商用和汽车?

・第0x00页/寄存器编号0x51

DS:Dig_Mic 控制寄存器

REF 指南:保留寄存器

 

・第0x01页/寄存器编号0x10

DS:保留寄存器

参考指南:HP 驱动器增益设置寄存器

 

・第0x01页/寄存器编号0x14

DS:保留寄存器

REF 指南:耳机驱动器启动控制寄存器

 

・第0x01页/寄存器编号0x16

DS:保留寄存器

参考指南:HP 音量控制寄存器

问题2.

 Page0x01寄存器0的主参考是什么意思?

问题3.

Page0x01寄存器0 x 03的低功耗模式和高性能模式有何区别?

问题4.

Page0x01的 PGA 注册表编号 x08的“可编程增益放大器”是否正确?

该寄存器的软步进与 Page0x00寄存器0 x 3的软步进之间有什么关系?  

 

此致、

 

Kasuya


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya-San、

    我将查看这些问题、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya-San、

    感谢您指出用户指南与 Q1和非 Q1数据表之间的所有这些差异。 请查看我在下面的回答、如果您仍有疑问或意见、请告诉我。

    ・第0x00页/寄存器编号0x51
    DS:Dig_Mic 控制寄存器
    REF 指南:保留寄存器

    这是数据表中的一个拼写错误。 TAS2505-Q1和非 Q1不支持数字麦克风。 此错误应来自支持数字麦克风并共享大部分寄存器设置的另一个类似器件。 可能是 TLV320DAC3203、但我们无法确保它。 但是、我们将努力在下一个数据表版本中对此进行更正。

    ・第0x01页/寄存器编号0x10
    DS:保留寄存器
    参考指南:HP 驱动器增益设置寄存器

    ・第0x01页/寄存器编号0x14
    DS:保留寄存器
    REF 指南:耳机驱动器启动控制寄存器

     ・第0x01页/寄存器编号0x16
    DS:保留寄存器
    参考指南:HP 音量控制寄存器

    所有这些寄存器仅适用于 TAS2505非 Q1版本。 TAS2505-Q1不支持耳机输出。 我注意到 TAS2505-Q1数据表的某些部分提到了 HPOUT。 我们将努力消除所有这些拼写错误、以避免将来出现混淆。 此外、我们将在您提到的寄存器中添加一条注释、以指定这些寄存器仅与 TAS2505 (非 Q1)关联。

     Page0x01寄存器0的主参考是什么意思?

    主参考用作耳机驱动器电源参考。 当打算使用耳机驱动器时、这是必需的。 D 类输出不需要该基准即可工作。 因此、这仅受 TAS2505 (非 Q1)支持。

    Page0x01寄存器0 x 03的低功耗模式和高性能模式有何区别?

    低性能和高性能模式用于用户需要省电与降低性能的情况。 如果器件性能比省电更重要、则高性能模式可实现最佳的 THD+N 和 SNR 水平。 但是、这是功率和性能之间的折衷。 在节能更重要的情况下、需要选择低功耗模式。 基本上、低功耗模式可节省一半的能源、但 THD+N 和 SNR 会略有降低。

    Page0x01的 PGA 注册表编号 x08的“可编程增益放大器”是否正确?

    正确。

    该寄存器的软步进与 Page0x00寄存器0 x 3的软步进之间有什么关系?  

    第0x01页寄存器0x08的软步进是指 PGA。 PGA 位于 AINL 和 AINR 输入中。 该软步进允许以小步长修改增益。 页0x00、寄存器0x3f 的软步进是指 DAC 音量增益的软步进

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    此处还有其他问题。

    问题1.

    如果耳机寄存器设置为默认值以外的值、是否存在任何可能的问题?


    问题2.

    您是否在省电模式和高性能模式之间有性能比较数据(电流消耗、THD、SNR 等)?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasuya-San、

    如果耳机寄存器设置为默认值以外的值、是否存在任何可能的问题?

    通常情况下、TAS2505和同一系列中的所有器件对保留的寄存器非默认值不敏感。 但是、我建议避免写入不同的值、因为功耗可能会受到影响。 在最坏的情况下、它可能会影响器件性能。

    您是否在省电模式和高性能模式之间有性能比较数据(电流消耗、THD、SNR 等)?

    有关 DAC 功耗模式的所有信息、请参阅第2.5.2至2.4.4节。 性能模式被称为最高性能和最低功耗模式。

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=26

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    至于高性能模式和省电模式之间的性能比较数据、您指出的那些部分中没有 THD、NSR 和电流消耗数据。

    您认为哪些数据是性能数据、例如 THD、SNR、电流消耗?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasuya-San、

    我提到您的功耗数据与器件在高性能和低功耗模式下的功耗(以 mW 为单位)有关。 以确定 THD+N、SNR 和电流消耗数据。 我将需要 TAS2505-Q1的特定配置。 这样、我就可以从一侧重现应用、然后为您提供相应的 THD+N、SNR 和电流值。

    您能否提供所需值的特定 TAS2505-Q1配置?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    具体配置意味着什么? (哪些信息?)

    您能否举例详细说明具体的配置?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasuya-San、

    我是说一个示例脚本或配置、如下所示:

    功耗取决于要使用的功能。 因此、我们需要使用该寄存器配置来继续进行 SNR、THD 和电流测量。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.